This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:在实时应用中使用 CC2652r7的内部 RTC 作为时间戳

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1218607/cc2652r7-using-internal-rtc-of-the-cc2652r7-for-time-stamp-in-real-time-application

器件型号:CC2652R7

您好、TI!

我想使用 CC2652r7控制器的 RTC 外设作为时间戳。 我在  应用中使用了"Simple Peripheral"(RTOS)代码 ffrom simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17 SDK。

我试图对 time_clock 进行积分以获取时间、但未获得任何输出。

我提供以下问题:

结合 RTOS 使用 RTC 是否可行?

2. 我们得到了多少额外的产出?

3.是否有可用的工作示例?

提前感谢

此致、

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652R7

    大家好

    我们将在应用中使用 CC2652R7。 我们需要使用 RTC 来进行计时。 由于控制器具有 RTC、我想知道我们是否可以使用它。 我们需要保留日历时间、即日期、日期、时间 等等

    内部 RTC 可以这么做吗? 如果是、我是否有任何可以使用或参考的库或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush、Vivek、

    RTC 在 TRM 的第16章中进行了记录、代码在 Driverlib 文档aon_rtc.h 中、您还可以参阅 TI-RTOS 7 API 中的 SYS/BIOS 时钟模块。  RTC 可与 RTOS 配合使用、精度取决于 源时钟(HF 用于时钟、LF 用于 RTC)。  我还建议您查看 类似的 E2E 主题。 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17\source\ti\common\time 的 time_clock 和 UTC_clock 解决方案有效。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢你。 会查看您提供的链接。 概括来说、似乎有很多信息可用、我希望我能在其中找到一些解决方案。