This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:关于 C/I 性能测试

Guru**** 2928850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1217535/cc2564c-about-test-for-c-i-performance

器件型号:CC2564C

您好!

我们将尝试测试 CC2564C 的 蓝牙 BR 和 EDR C/I 性能。 我们需要使用 Rohde-Schwarz SMBV100A 生成受干扰的信号、但我们发现矢量信号发生器无法生成 连续调制信号。  如图所示,需要 BluetoothRegistered测试套件:

您能告诉我 在测试时  使用了哪个矢量信号发生器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到我们测试机构使用的这种 Sig Gens 是 R&S SMB100A 和 SMU200A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您解决我的问题。