This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:[CC2340]rfCarrierWave 构建错误。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1218373/cc2640r2f-cc2340-rfcarrierwave-build-error

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

您好、TI 专家!

我们公司正在为 CC2340生产测试编译 rfCarrierWave、并使用 SDK:simplelink_cc23xx_sdk_6_41_00_09_eng。 我们正在使用的 IDE 是 Code Composer Studio 版本:12.0.0.00009、操作系统是 Windows 10、v.10.0、x86_64 / Win32。 我们将 Java 供应商 Eclipse Addium 与 Java 运行时版本11.0.13+8和 Java 版本11.0.13一起使用。

编译 rfCarrierWave 示例代码时、我们遇到编译错误、并显示以下错误消息:

Temperature_getTemperature C:/ti/simplelink_cc23xx_sdk_6_41_00_09_eng/source/ti/drivers/rcl/lib/ticlang/m0p/rcl_cc23x0.a<hal_cc23x0.c.obj>

error #10234-D: unresolved symbols remain error #10010: errors encountered during linking; "rfCarrierWave_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out" not built tiarmclang: error: tiarmlnk command failed with exit code 1 (use -v to see invocation) gmake[1]: *** [rfCarrierWave_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out] Error 1 gmake: *** [all] Error 2 makefile:176: recipe for target 'all' failed

**** Build Finished ****

由于错误位于 RCL_cc23x0.a 中、因此无法访问源代码。 您能建议如何解决此问题吗? 谢谢你。

此致、Weili。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们取得联系、

    您可以详细说明编译失败的未解析符号。

    此致、

    PS:合适的专家将在以后与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weili、

    RCL 现在将使用内部温度来执行一些与无线电相关的序列。

    若要解决此生成错误:

    • 在.syscfg 文件中、添加"Temperature"实例
    • 在 MAIN_FreeRTOS 中、添加"#include
    • 在 main()中,将调用添加到"Temperature_init()"
    • (随附的文件供参考)

    请注意、该问题将在未来的 SDK 中解决。

    e2e.ti.com/.../rfCarrierWave.syscfge2e.ti.com/.../8345.main_5F00_freertos.c

    谢谢。
    待机