This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:扫描编码的 PHY 扩展广播

Guru**** 2963780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1218437/cc2640r2f-scanning-coded-phy-extended-advertisements

器件型号:CC2640R2F

我们的应用是通过 BLE 编码 PHY (125kbps)扩展广播接收无人机远程 ID 数据。 远程 ID 消息的数据有效载荷包含在扩展广播中。 因此、我们需要扫描编码的 PHY 扩展广播功能并访问扩展广播中包含的数据有效载荷、而无需连接到正在广播远程 ID 数据的蓝牙器件。

我们想知道这款芯片及其对应的 SDK 是否支持此功能? (如果没有、TI 可以推荐其他芯片吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您当前使用的 SDK 是什么? CC2640R2F 绝对可以支持此功能、例如 simple_central、您需要使用 BLE5栈来实现该功能。

    否则、新的芯片 CC2340将在几天后发布、它将非常适合您的项目。

    这款产品将在 ti.com/cc2340上提供。

    此致、