This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:如何在广播期间实现最低电流消耗?

Guru**** 2549670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1215169/cc2640r2f-q1-how-can-the-lowest-current-consumption-be-achieved-during-advertising

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

根据我们的测试、我们基于 TI 参考设计开发的定制模块已完全正常运行。 但是、我们的终端客户要求我们尝试将广播模式下的电流消耗降低到100uA 以下。

其他注意事项: 在当前模块设计中、我们使用的是内部32振荡器、而不是外部32.768kHz 晶振。

Q1.我们如何在广播模式下实现最低电流消耗、以及我们可以收集哪些具体数据来优化模块的性能并实现最佳结果?

此致、

皇家飞利浦电子股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您的两个选项是使用较慢的广播间隔(这将是最有效的)或使用外部晶体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    目前、我们已将广播间隔配置为100ms、因此 DMM 测得的平均电流为1.5mA。

    您能就我们可以采取哪些其他步骤来优化电流吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    某些内容听起来似乎没有进行优化。 使用以下计算器、我看到在24小时内使用100ms 的 Adv 间隔时平均值约为190uA。  

    https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC#downloads

    请确保按照以下步骤操作: https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf

    首先在 TI LaunchPad 上进行测试、然后遍历自己的硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    根据我们在 CC2640发布上执行的测试、我们已实现 TI 默认简单外设代码、并且仅根据 BT 计算器启用了默认值为7字节的传统广播。 这样得到的结果约为190uA。

    不过、当我们将相同的应用代码应用于我们自己的应用代码时、电流消耗约为2mA。 这促使我们进行详细比较、并且我们发现简单外设代码仅启用了 UART_TXD、而未启用 UART_RX、从而导致在广播期间消耗更低的电流。

    为了根据 BT 功率计算器使用我们自己的应用代码实现最低电流消耗、我们禁用了 UART_TX 和 UART_RX、因此在广播期间电流消耗为150uA。

    我们非常感谢您提供有关如何根据 BT 功率计算器在我们自己的应用代码上实现最低电流消耗的建议、以及应在代码中启用哪些设置。 此外、我们想确认 TI BT 功率计算器是否启用了 UART、因为我们想知道 TI 默认简单外设代码如何在启用 UART 的情况下实现190uA。

    此致、

    皇家飞利浦电子股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

     

    BT 功率计算器未启用 UART。 由于您似乎在您自己的应用中看到计算器的相关测量值、因此我建议查看您对 UART 的实施情况、以了解它处于运行状态多长时间并使器件保持工作模式状态。