请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R "Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
尊敬的工程师:
SDK 版本:6.40
设置:CC2642 LP
我使用 SysConfig 并启用2通道 uart2、thenI 使用 UART2_open (CONFIG_UART2_0)、UART2_open (config _UART2_1)。
但当我使用 UART2_WRITE () 作为 UART_OPEN 的句柄时、只有 CONFIG_UART2_1 正常工作、没有 CONFIG_UART2_0的数据。 当我单独启用其中一个时、我确认了它们都可以正常工作。
如果我在这里做错了什么、您能帮助我理解吗?