This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:具有2个连接的简单外设在 BLE 共存情况下不工作

Guru**** 2879210 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1207554/cc1352p-simple-peripheral-with-2-connections-not-working-with-ble-coexistence

器件型号:CC1352P
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我将尝试通过 CC1352P 实现共存功能。
我已经在 SDK 6.40.013中使用了简单外设 OAD 示例。
我在 SysConfig 中、在 RF 部分下激活了 RF 共存性、并将 Coex 模式设置为1线请求。

启动简单外设后、我希望同时从2个简单中心器件进行连接。
第一个连接正常、但当我尝试从第二个中央设备连接时、外设立即断开第二个中央设备。
只有当我断开第一个中央设备时、第二中央设备才能连接。

如果我在 SysConfig 中停用"RF 共存"、一切都正常、我可以同时使用2个中央器件连接到外设。

有人能帮我吗、为什么第二个中央设备无法连接?

在使用共存性时、外设上的连接是否存在限制?

我是否必须实施附加代码来同时处理2个连接?



此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我可以观察您所描述的内容。 我已经联系了负责该模块的团队。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    您是否有关于此问题的反馈?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们目前正在调试该问题。

    现已观察到、当外设器件上的 Coex 请求信号准时有效(逻辑捕捉上标记为"6")时、此时没有发生 TX/RX、这会导致与第二中央器件的连接超时。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是否可能有一个变通办法、我可以实施它来解决此问题?

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将通过直接消息与您联系。

    此致、

    Arthur