This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何使用 TIClang 命令行模式编译 BLE 项目?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1216041/cc2652r-how-to-use-ticlang-command-line-mode-to-compile-a-ble-project

器件型号:CC2652R

是否有使用 TIClang 命令行模式构建项目的指南? 客户需要根据命令行模式设置自动构建工具链、谢谢!

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    请参阅 使用命令行 CCS 创建和编译工程文档。  您还可以参阅 ARM GNU 工具链 、以了解具有 GCC 的命令行选项。

    可以在"Project"->"Properties"中找到编译器和链接器的完整命令行。  展开 CCS Build、您可以在 ARM Compiler 和 ARM Linker 子菜单中查看完整标志列表。

    此致、
    Ryan