This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:在使用 BLE 和 Thread 时、它是否支持跳频技术

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1215978/cc2652p7-does-it-support-frequency-hopping-technology-when-using-ble-and-thread

器件型号:CC2652P7
您好,
我想问一下这个芯片在使用 Thread 时是否支持智能自适应跳频技术
以确保它不会受到其他2.4GHz 无线设备的干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    Thread 协议不 利用跳频。  BLE PHY 选项包括 1Mbps 或2Mbps 自适应跳频 GFSK。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    Thread 协议不 利用跳频。  BLE PHY 选项包括 1Mbps 或2Mbps 自适应跳频 GFSK。

    此致、
    Ryan