This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640数据表上 Tx 性能的最大和最大放大器;最小限制

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1214481/cc2640-max-min-limits-for-tx-performance-on-cc2640-datasheet

器件型号:CC2640

您好!

我的客户正在处理 TELEC 认证、被告知 Tx 功率级别需要一个规范以及+20至-80%容差的限制。

不过、我们的数据表中仅列出了典型值。 我想知道我们是否计划包括绩效的容差(最小值/最大值)?

谢谢!

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我们不打算列出 TX 输出功率的范围、因为它因电路板而异、但仍然在要求规格之内。 我们确实在 TI 内部有分布曲线、但我们通常不会将其与客户分享。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子  

    我可以知道确切的规格是什么吗? 是否可以在数据表中列出或共享该信息?

    谢谢。

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    参见 PE 团队提供的以下数据。 从数据来看、大多数输出功率的变化量似乎都在1dB 以内。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    BUN