This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:什么是连接句柄?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1214150/cc2650-what-is-connection-handle

器件型号:CC2650

大家好!

我不熟悉 BLE 项目、我看到术语"ConnectionHandle"出现在许多函数中。  

我假设"连接句柄"是指连接到此 BLE 的设备数量(在本例中为手机)。  有人可以帮助澄清一下吗?

我们以   GAP_RegisterConnEventCb (application_connEvtCBGAP_CB_registerGAP_CB_CONN_EVENT_ALL、connHandle)为例;如果发生事件 GAP_CB_Established、我想获取时间戳。

当第一部电话与 BLE 连接时->" 句柄"=0

当第二部电话与 BLE 连接时->  "句柄"= 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的。 连接句柄是用于标识已对当前项目进行的特定连接的句柄。  它本质上是一个用于区分多个连接的器件的标识符。

    我们有许多宝贵的资源、您可能会发现这些资源在学习 BLE 时非常有用。 根据您提供的屏幕截图、您似乎正在使用 CC13XX CC26XX SDK。 如果是这种情况、我强烈建议参考 SimpleLink Academy 培训。 这些培训是自助式研讨会、旨在让您从技术的角度了解 BLE 的工作原理、以及如何使用 SDK 创建 BLE 项目。 培训提供了有用的学术知识和实践培训。 在技术讲座中、您可以找到实现不同 BLE 特性的代码段和说明。

    我建议先学习低功耗蓝牙5基础知识培训、然后逐个完成其他技术讲座。 这些实验假定您之前没有 BLE 方面的知识、并在此过程中指导您的每一步。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会检查它。