This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:主从始终无法连接。

Guru**** 2926320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1212476/cc2541-master-and-slave-always-fail-to-connect

器件型号:CC2541

大家好、

以下是客户的请求:

主器件是 CC2541 + STM32F407、 从器件是泉州820芯片、具有4g、蓝牙和 GPS (一个物联网设备开发板)

使用 PC 蓝牙助手调试从设备没有问题。  连接、发送和接收数据是正常的。

但主器件 CC2541无法连接到从器件、AT+SCAN 可以看到它并选择地址、然后选择+con+地址、返回也是 正常的。

但检测用于判断是否已连接的引脚 GPIOH-PIN8时、会始终显示连接未成功。

如果连接成功、CC2541会设置 p1.4的 GPIO 吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    有几个问题。

    1.) 它们是否将 cc2541用作网络处理器? 如果是、他们可以测试 hosttest 项目以尝试连接到外设/从器件。

    2.) 我在 GPIO 引脚8的文档中找不到任何地方用作连接指示器。 您能指出您在哪里找到它吗?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    以下是客户的进一步回复:

    1. 他 没有将其用作网络处理器。
    2. 其 STM32 MCU 的引脚8用作 GPIO 输入来读取 cc2541的 p1.4引脚。以下代码连接到从器件、并提供相关判断:

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我不认为 CC2541器件改变了 p1.4来指示连接、除非客户在连接事件期间将其设置为高电平?

    据了解,客户称,虽然不是以 NPI 为对象,但他可能是以 STM32为主机的。

    我会再次要求他们使用 Hosttest 和 BTool 验证器件是否能正常工作。

    此致、

    Rogelio