This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:输入捕捉

Guru**** 2390935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1213611/cc2652r-input-capture

器件型号:CC2652R

大家好、

客户对计算输入信号的频率和占空比感兴趣、这可能在33Hz 和200Hz 之间。 从 参考手册(SCU185E)来看、实现这一目标的最佳方法似乎是使用具有输入边沿计时模式的 GPTimer。 客户已经能够使用 GPTimerCC26xx.h 驱动程序执行此操作、并且能够按预期在两个边沿上看到中断。  

但是、他们需要使用预分频器来下调时钟、并且在使用驱动器执行此操作时遇到了问题。 您能在此处提供一些建议吗?

Br、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里是 通用定时器文件参考TRM (第15章)、便于参考。  Driverlib 也可用于更改时钟设置。  GPTimer 时钟取决于 MCU 系统时钟。   如果需要非常高精度的输出、应用程序应请求使用外部 HF 晶振。  如果同时使用 射频无线电、则他们不应修改 MCU 系统时钟。  客户在使用现有 TI 驱动程序时遇到哪些具体问题?  他们能否直接举例说明他们正在努力实现的目标?

    此致、
    Ryan