This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 CC2340R5 BLE 与 MSP430F6638控制器连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1212304/connect-cc2340r5-ble-with-msp430f6638-controller

主题中讨论的其他器件:CC2340R5MSP430F6638

您好!

我们正在探索 CC2340R5 BLE 模块。 我们需要通过 UART 将此 BLE 模块与 MSP430F6638微控制器连接。  

您能为我们提供 MSP430的参考代码、以便通过 UART 与 CC2340R5 BLE 模块进行通信吗? 此外、如果您可以针对此类用例发送详细的应用手册、将会有所帮助。  

我们引用了 SDK 随 btool 提供的"host_test"应用、 在使用 btool 时、除了两个命令、我们无法从 CC2340R5获得任何确认或响应。 屏幕截图如下所示。  

您能否 为我们提供 合适的用户指南?

此致、

Virendra Dalal.

eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSP430 UART 示例、您可以参考以下内容:

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    问题与 MSP430F6638的 UART 连接无关。 我们提到的问题是将 BLE 作为 NPI 解决方案。

    1.我们希望使用 BLE 模块(CC2340R)作为 NPI (网络处理器接口)、并 使用 HCI 命令通过 MSP430F6638控制器对其进行控制。 是否有适用于此目的的应用手册?

    2.我们使用了 SDK 随 btool 提供的"host_test"应用。 在使用 btool 时、除了两个命令、我们无法从 CC2340R5获得任何确认或响应。 该内容的屏幕截图已附加到原始文章中。 我们在这里究竟缺少什么?

    3.是否有参考代码可用于通过 NPI 解决方案控制 BLE?

    您能否 为我们提供 合适的用户指南?

    渐变、

    Virendra Dalal.

    eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要咨询 BLE 团队。 我要将该主题更改为其他主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    你能把这件事转发给受尊敬的人吗?  由于时间紧迫、请求您升级此线程。

    渐变、

    Virendra Dalal.

    eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    遗憾的是、host_test 是将 cc2340R5用作 NPI 的最佳示例。 很遗憾、我说的是、由于许多 HCI 命令仍然没有得到完全支持、目前大部分的测试 HCI 命令都能正常工作。 最终器件正式发布后、将完全支持主机测试、b tool 将就绪。

    您是否希望确保您的产品支持特定 HCI 命令?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Rogelio、

    感谢您的更新。

    下面提到了我们要实现的关键功能

    1.使 BLE 模块成为具有广播开/关控制的外围设备。 我们将根据应用用例实现一些标准 BLE GATT 服务/特性以及一些额外的定制服务和特性。

    2. Android/iOS 移动应用程序会扫描 BLE 设备并进行连接。 器件支持有关 BLE GATT 特性的必要读取/写入/通知操作、以便与移动应用进行通信。

    3.由于目标器件是由电池供电的、我们需要有把 BLE 芯片置于睡眠模式并唤醒的权限。

    能否确认这些功能是否可以在 cc2340R5上运行? 如果需要、您能否共享受支持命令集的参考主机实现和参考文档?

    渐变、

    Virendra Dalal.

    eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    cc2340r5能够实现您的关键功能、并最终受主机测试示例的支持。 简单来说、如果您希望 器件作为 NPI、而要使其进入待机状态、则需要使用具有流控制功能的 SPI 或 UART。

    此致、

    Rogelio