This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:控制 CC2564C 中的 SCO 时序参数

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1207008/cc2564c-controlling-the-sco-timing-parameters-in-cc2564c

器件型号:CC2564C

您好、TI!

我们是否有任何方法可以控制 SCO/ eSCO 连接的时序参数,如 D 参数, T 参数等  

谢谢!

Vishnuprasad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您无法控制 SCO 连接的时序参数。 您可以控制的唯一参数如下所示:

    在我们的 SDK 中,相关的函数是 SCO_Setup_Synchron_Connection ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供数据。  

    我们知道这一点。 我们想知道该配置会影响计时参数、特别是上海合作组织连接的 D 参数。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、您能否详细说明一下 D 参数的含义、因为我不熟悉蓝牙规范的该部分、以及您为什么要修改 SCO 时序参数?  

    您使用哪个版本的堆栈以及用于哪个主机? 与 SCO 连接相关的大部分功能可在 SCOAPI.h 中的 Bluetopia/ include 部分找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们将 Bluetopia Stack 与 STM32 MCU 配合使用。 我们将使用该堆栈的5.1版本。

    D 参数是指 DESCO。

    8.6.3 eSCO
    eSCO 逻辑传输由发送 eSCO 的主机建立
    通过 LM 协议设置消息。 此消息包含时序参数
    包括 eSCO 间隔 Tesco 和偏移 Desco 以指定保留
    插槽。

    有关详细信息、请参阅蓝牙核心文档中的 SCO/ESCO 计时。

    谢谢!