This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:AM 正在重建我的 ccsv7环境、但无法编译示例项目

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1208535/launchxl-cc2650-am-rebuilding-my-ccsv7-environment-and-am-unable-to-compile-example-projects

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

我   完全按照描述的方式遵循了 SWRU393E BluetoothRegistered低耗能软件堆栈2.2.x 开发人员指南第2.6.3节,以重新创建四年前的环境。

我在 Windows 10 pro 22H2 PC 上下载并安装了 ccsv7 7.4.0.00015、其默认位置为 C:\ti\。

我下载并安装了 ccsv7更新。

我已下载并安装 TI ARM 编译器5.2.4

我已下载并将 TI BLE SDK V2.2.1安装到默认位置。

我验证了 ccsv7安装的软件列表。

我已导入 CCS TI 工程: simple_peripheral_cc2650lp_app、simple_peripheral_cc2650lp_stack、spp_ble_server_cc2650lp_app、spp_ble_server_cc2650lp_stack

我在应用程序和堆栈上都收到许多错误。

下面是一个错误示例:gmake:***[所有]元素 SPP_ble_server_cc2650lp_stack 上的错误2

我更新到 TI ARM 编译器5.2.6、不走运。

我更新到 TI ARM 编译器5.2.9 (最新)、不客气。

在 创建原始环境的四年里、是否发生了变化? 在那时,按照这个程序,我没有问题编译项目。  我会根据请求发布更多错误消息、但所有项目应用程序和堆栈上的错误都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您与我们联系。 我们将查看此内容、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在自述文件中检查依赖项。  My BLE Stack 2.2.7示例程序是在 CCSv9.2中构建的。 此外、先编译堆栈、然后再编译应用。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  相关性检查。

    我使用 CCSv9.3.0和 ARM 编译器16.9.4尝试了 BLE Stack 2.2.7示例程序 simple_peripheral_2650lp。  我始终先构建堆栈、然后再构建应用。  我得到这一个的不同构建错误。

    错误:
    gmake:***[build-1641678497] Error 2 simple_peripheral_cc2650lp_app C/C++问题
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。 simple_peripheral_cc2650lp_app C/C++问题
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1 simple_peripheral_cc2650lp_app C/C++问题
    gmake[1]:***[build-1641678497-InProc]错误1 simple_peripheral_cc2650lp_app C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    此错误是否来自控制台或"Problems"选项卡? 您能否分享"问题"选项卡视图->问题的屏幕截图。 这是我的版本。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我针对9.3问题的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    似乎您没有安装所需的 xdctools、请从下面下载并安装在默认位置 c:\ti

    http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

    安装后、转至 CCS Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products、然后检查所需的依赖项是否为 tirtos 和 xdctools、如果未点击 refresh。 该构建堆栈后、使用 app。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel,

    感谢您的建议。

    我注意到  错误消息中标出了 xdctools_3_32_00_06。  我已验证它是否已安装在 CCSv9中。  我卸载了它。  我删除了它。  我从 ti 下载了一份新副本。  我已将该文件夹(通过移动该文件夹)解压到 C:\ti\。   我是在 CCSv9中安装的。  运气差。

    相同的误差仍然存在。

    我在    xdctools 下载网站上注意到 xdctools_3.55.02.22和 xdctools_3.55.00.11 -"仅适用于 CCS 9.0 (或更高版本)"。  我已验证  xdctools_3.55.02.22已经安装。  我注意到 xdctools_3.55.00.11安装在 C:\ti\ccs901\中。  还 找到了 安装在 C:\ti\ccs901\中的 xdctools_3.60_02_34。  我卸载了两者、将两者都移动到 C:\ti\并已安装。  此操作未按预期发生任何更改、但我已验证这些 xdctools 安装在 C:\ti\中。

    我已验证 xdctools_3_32_00_06、 xdctools_3.55.02.22 和 xdctools_3.55.00.11全部位于 C:\ti\并安装在 CCSv9中。

    我构建了堆栈和应用程序。

    仍然存在错误。  让我知道还有什么可以尝试的。  谢谢!

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    降级至 CCSv8.2。 我刚刚安装了 CCSv8.2和 BLE 堆栈2.27简单外设示例程序、构建过程没有错误。 确保存在所需的依赖项。

    如果仍然遇到构建错误、请在另一台 PC 上尝试相同操作。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺利使用 CCSv8.2和 BLE 堆栈2.2.7。 错误与我之前的屏幕截图中的错误相同。  依赖项得到满足。  我没有另一台计算机可供尝试。  感谢您的帮助、但我进入了圈子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我问您在另一台 PC 上尝试的原因是要找出您当前的 PC 上是否存在导致此问题的原因。 我遇到了类似的问题、建议您删除或卸载 c:/ti 处的所有 CCS 文件夹安装、xdctools、tirtros、工作区文件夹。 如果工作区文件夹中有重要工程、请将其复制到另一文件夹。 关闭防病毒软件、然后重新安装所有软件。 我不确定这是否符合您的问题。

    我将请到 CCS 专家来帮助

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 直到4月3日我才能再试一次。

    众所周知、所有文件夹和安装都是最新下载的、因为没有 CCS、xdctools、tirtos 和工作区文件夹、直到我开始重建我的环境。

    我安装了 BLE 2.2.1、2.2.2和2.2.7。 我尝试过所有这些都有相同的4错误,首先是 ccsv12 ,然后是 ccsv7.4 ,最后是 ccsv8.2。

    每次我安装某些内容时、都会关闭实时病毒扫描。

    我正在复制四年前在同一台 PC 上工作的环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我激发了一台运行 Windows 7最后一个可用版本的旧2007电源 PC、下载并安装了 cccsv8.2、ble_sdk 2.2、编译器5.2.6。  simple_peripheral_cc2650lp_stack _app 进行了无错误编译。  机器的运行速度与俯仰滴一样慢、但我的任务已完成。  下一步是组合 hex 文件并将其传输到我的定制 cc2640板。

    我想我的 Windows 10配置有个人问题。

    我的问题得到了解决。  感谢您的支持、让我有信心尝试。

    Dennis