This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何将其连接到桌面并更改固件?

Guru**** 2864090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1212837/cc2650stk-how-can-i-connect-it-to-the-desktop-and-change-the-firmware

器件型号:CC2650STK

你(们)好!

我将修改代码、以便​​在默认 SDK 中1秒内可以传递100个传感器值。 我尝试编译并下载到 cc2650stk 电路板以查看修改代码后的结果。

但是、当我运行 Flash Program2时、计算机无法识别该传感器。 我以为这是程序的问题,所以我用 Tera Term 检查了它,但它说没有连接价值。 计算机似乎无法识别它。 我该怎么办?

使用闪存编程器2将十六进制文件下载到 cc2650stk 是否正确?

开发包亮起、但 Tera Term 和闪存编程器无法识别它。 这是一张展示它的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heerae、

    CC2650STK 硬件不包含板载调试器、因此您需要连接 CC-DEVPACK-DEBUGXDS110 来对器件进行编程。  https://e2e.ti.com/f/1/t/827756 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我还有一个问题要问您。
    我现在将对代码进行修改、以​​通过蓝牙每秒接收80多个值。

    在 sensorMpu9250.c 中、我找到了一个变量、可以在下图中看到它。

    因此、在将其更改为 INV_LPA_80Hz 而不是默认的 INV_LPA_20Hz 后、它下载到电路板。

    但是、当我将其连接到应用程序时、我无法确认差异。
    ​​根据需要将该值更改为每秒接收超过80个值是正确的吗?
    如何检查该值是否达到了80Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处可以获取源代码?对应用代码进行了哪些确切的更改?  您是否重新编译并对器件进行了重新编程?

    此致、
    Ryan