This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无法与 CC2650 Launch Pad 建立连接

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1210437/cc2650-unable-to-establish-connection-with-cc2650-launch-pad

器件型号:CC2650

我收到了客户关于 CC2650 Launch Pad 的问题、如果 目前的电路板与过去的电路板(2或3年前)有任何差异。

客户希望确认他们是否可以在 CC2650和其产品之间建立 BLE 连接。 他们现在正在尝试使用 USB 将 PC 连接到 CC2650 Launch Pad。 但此类芯片组却无法正常工作、因为借助以前购买的另一款 CC2650 Launch Pad、只需通过 PC USB 供电即可实现连接。

区别在于、对于这次购买的产品、当电源打开时、DIO7上的绿色 LED 会闪烁、而对于过去购买的产品、它不会闪烁。 他们还无法使用 BLE Device Monitor 确认连接。

是否需要设置连接的初始配置? 他们不确定是否针对他们之前购买的电路板进行了任何设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您知道他们是否可以管理在 CC2650上刷写新映像? 如果是、我建议他们在器件上构建和闪存 PROJECT_ZERO。

    如果有帮助、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  很抱歉、您能解释一下什么是"闪存"吗?  

    是否需要设置连接的初始配置? 客户希望知道原因是设备更改还是设置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释什么是"flash"吗?  [/报价]

    "刷写"器件上的映像意味着在器件的闪存(CC2650)中写入二进制文件(即软件)。

    是否需要设置初始连接配置? 客户希望知道原因是设备更改还是设置问题。

    我不知道硬件中有任何特定的变化、因此我想到的是一个软件问题。 这就是为什么我建议"闪存"一个已知的图像:)

    我希望这将有所帮助、

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在4月12日之前结束本线程

    如果您需要其他支持、请打开新主题。

    此致、