This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:蓝牙到 WLAN 网关

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC2652R7, CC3200, CC3220SF, CC3135, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1209651/cc2652r7-bluetooth-to-wlan-gateway

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC3200、 CC3220SF、CC3235SF、 CC3135和 CC2564C

大家好  

我有一个要求、即必须检测总线驾驶员车厢设备每个座椅儿童座椅的座椅占用(传感器节点)和安全带(传感器节点)状态通知。  

对于传感器节点器件、我应将 CC2652R7用作 BLE 广播器。 座椅编号以及 座椅安全带传感器的状态和  的占位传感器数据将是广播数据包数据的一部分。  

现在使用 CC2652R7的原因是、我可能还会使用基于编码 PHY (S2和 S8)的广播、以扩展网络领域、而不是常规的 BLE 5.2广播。  

对于驾驶室、我希望开发将由直流供电的集线器、其作用是扫描 BLE 广播、然后将该数据发送到基于 WLAN 的服务器、以便通过 WLAN 存储或查看移动应用。  

对于 基于 BLE 至 WLAN 的网关集线器设备、我希望使用 CC2652R7执行 BLE 操作、以便能够灵活地移动到编码 PHY (S2和 S8) 基于扫描如果我的传感器节点配置了基于 PHY 的编码广播、则当我的传感器节点配置为基于 BLE5.2的正常广播时、我可以切换到基于 BLE5.2的正常扫描。  

有人可以推荐我一个适合基于 WIFI 操作的 IC 吗?我不确定应该选择 CC3200还是 CC3235?

德州仪器是否有任何开发套件或任何硬件可用、以便我可以将其用于 BLE 到 WIFI 集线器的开发目的。  

此致

Piyush Saxena.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以直接向支持 BLE 5.2的智能手机或平板电脑接收 BLE 广播。 不过、这需要一项应用开发工作。

    TI CC3220SF 有一个可供您通过智能手机访问的内部网页。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们会仔细研究您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    如果只托管服务器、我建议使用 cc3235

    www.ti.com/.../CC3235SF

    有一个很好的 Simple Link Academy 会对此进行介绍。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_6_10_00_00/modules/wifi/wifi_portable/wifi_portable.html

    遗憾的是、我们没有一个示例可以弥合 BLE 和 Wi-Fi 之间的差距、但我们的想法是、一旦您在系统中收到 BLE 数据、就将其发送到您的服务器、这样移动电话也可以通过这些服务器进行连接。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、  

    感谢您的快速评论。  

    我想先澄清一些关于我的要求的误解。  

    我不想将我的服务器托管在 CC3235SF 上。 因为我的数据会非常多,而且我还必须保存大量的数据到我的服务器上,因此我宁愿去一些覆盆子 PI 存储卡或基于 SSD 的服务器。  

    建立集线器的目的是使用观测器配置文件获取 CC2652R7扫描的所有 BLE 广播数据、然后将所有这些数据发送到同一集线器中的 WiFi 控制器。 该 WiFi 控制器会通过 WLAN 将这个基于 BLE 的数据发送到我的本地服务器。  

    我希望现在我的要求是明确的。  

    现在、对于这个具有蓝牙和 WiFi 的集线器。 对于蓝牙方面、我想搭配 CC2652R7、但我不确定哪款 MCU 最适合 WLAN 器件。  
    您能否为我的应用推荐一个合适的 MCU。  
    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    感谢您为我澄清您的系统。

    我将对 cc3135的建议进行更改、并将 cc2652用作该器件的主机 MCU。

    https://www.ti.com/product/CC3135

    使用的通信是 CC2652支持的 SPI、我们甚至已经为该器件运行了网络终端示例。

    https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

    此处提供了有关如何使用网络终端示例的示例。

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_6_10_00_00/modules/wifi/wifi_fundamentals/wifi_fundamentals.html

    您将能够使用此示例连接和发送数据包。 现在、您只需合并示例中必要的部分来创建您的应用程序。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、  

    如前所述、我的集线器将具有蓝牙以及 WLAN。 因此、我计划将我的主要软件应用程序写入 WLAN MCU、而不是 BLE MCU。

    我希望 CC2652R7更像一个网络处理器、在这里、它可以由 CC3235SF IC 通过 UART 由一些 AT 命令或通过 SPI 命令进行控制或操作。  

    我想将应用程序代码放入 WLAN MCU 的原因是、我假设在 WLAN 配置方面需要完成更多的工作、以及要将数据发送到连接到同一 WLAN 上的服务器(可能是 Raspberry PI + SSD)。  

    我希望这将使你更加清楚我的理解。 请告诉我您是否仍会推荐我 CC3135?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    我不是说通过 UART 把另一个 MCU 作为主机来使用 CC2652R7是不可能的、但遗憾的是、我们在很多示例中实际上并不支持它。 在这种情况下、最好使用类似于我们的主机测试示例的选项、通常用户使用我们的 BTool 软件通过 UART 发送 HCI 命令。 但是、您需要自行创建用于发送这些 HCI 命令的应用程序代码。 这就是我推荐使用 CC3135和 CC2652作为主机的原因、因为插座已经完成了许多繁重的工作。

    如果您想要进一步将蓝牙用作需要主机的收发器、我建议查看 cc2564C、 此器件的几个缺点是它较旧并且只有5.1蓝牙资格、它也没有仅作为传统广播的扩展器件、它还使用 bluetootopia 堆栈、该堆栈提供了与 TI 的 BLE5堆栈不同的示例。 一个优点是、它是一种通过 UART 满足主机需求的器件。  

    此外、这仍是一种可行的方法、但如果您的项目生产距离更远、未来可能会选择这种方法。

    www.ti.com/.../CC3301

    此致、

    Rogelio