This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率

Guru**** 2761745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2651P3, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1211114/the-image-frequency

主题中讨论的其他器件:CC2652P7CC2651P3CC2652R7

您好!

我们想知道图像频率设置为多少? 我们需要进行选择性测试、但我们不知道图像频率的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuetan:

    请标识您所参考的器件的 TI 器件型号。  您张贴的图片来自什么数据表?  

    谢谢!

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    图像来自 CC2652P7数据表。 我想知道是否所有芯片都有自己的图像频率? 如果是、如何搜索它? 我也想了解一些其他的芯片、比如 CC2651P3、CC2652R7等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "请注意、图像频率+ 1MHz 是同信道–1MHz。" <-这回答了您的问题。。  

    FIF + 1MHz =   fc - 1MHz -> FIF = fc - 2MHz  

    您也可以查看此文档中的第2.3节: https://www.ti.com/lit/pdf/swra601

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    非常感谢您解决我的问题。