This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:将 SysConfig 与 SimpleLinjk CC2642R2 SDK 配合使用

Guru**** 2502265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1211256/cc2640r2l-using-sysconfig-with-simplelinjk-cc2642r2-sdk

器件型号:CC2640R2L
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2640R2F

您好!

如何使用 SysConfig 工具为 CC2640R2L 配置工程? 我已经尝试添加一个新的*。syscfg 文件并设置驱动程序、但面临两个问题。 首先、我没有看到 BLE 配置、因此我无法设置器件角色等 其次、我无法编译该工程、因为它有几个«未解析的符号...» 方程。 SimpleLink CC2640R2 SDK 版本5.30.00.03。

是否可以根据 CC2640R2L 为新电路板设置与 SysConfig 类似的项目、或许可以参阅一些指南或应用手册?

谢谢、此致

谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    感谢您与我们联系。

    恐怕 SysConfig 不适用于 CC2640R2 (包括 CC2640R2F 和 CC2640R2L)。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我在 SysConfig 网页上的支持产品中看到 CC2642R2L。 此外、我可以在 SysConfig 云和独立版本中选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 可以为 CC2640R2生成一些代码、但示例未启用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何出于此目的使用此代码? 是否有一些指南可用于设置您自己的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单来说、CC2642支持 SysConfig、您将在 SDK 中找到支持 SysConfig 的示例。

    对于 CC2640R2L、没有可用的示例、恐怕没有其他我可以为您提供指导。

    此致、