This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:用于捕获最大布尔数据包的 CC135P 观测器设置

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1203187/cc1352p-cc135p-observer-setting-to-capture-maximum-ble-packets

器件型号:CC1352P

您好!

任何人推荐以下情况的设置:

我的观测器必须捕获所有 BLE 数据包(或几乎尽可能捕获)。 为广播包配置的我的广播器每100ms 发送一次。

建议更改我在 Observer 中配置的参数

扫描间隔= 5

扫描窗口= 5

扫描持续时间= 60

谢谢。