This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:无法通过手机进行检测

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201136/cc2650stk-unable-to-detect-through-the-mobile-phone

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: LPSTK-CC1352R

大家好、

我们的客户收到了 CC2650STK 传感器标签、并一直在尝试连接它并读取传感器值。 它仅连接一次、从那以后就无法连接。 他已重置传感器标签(按下两个开关)并尝试更换电池。  

他从 google play 下载了 simplelink starter 以及 sensortag 应用程序,并尝试了两者。 他甚至尝试遵循本视频 (80) SimpleLink Wi-Fi SensorTag 套件- YouTube 上提供的流程 

该应用会继续扫描设备、但未能检测到传感器标签设备。 他收到一条消息:"未发现 sensortag wifi 设备"。

通过他的手机、他可以将传感器设备视为 BLE 设备、但该应用无法扫描 BLE 设备(设置似乎处于冻结状态)。 此外,该应用程序多次冻结,他必须每隔几分钟关闭和重新启动该应用程序。

您能否建议他如何连接到设备并从传感器接收读数?

我注意到错误是 wifi 但手机看到它是蓝牙设备. 不确定它是否与这相关。

正确、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2650STK 是旧款产品、使用 LPSTK-CC1352R 要好得多。 由于 CC2650STK 是旧款的、因此不确定它是否可以与 SimpleLink Starter 应用程序配合使用 但是、它应该能与 SimpleLink SensorTag 应用程序一起使用 此外、CC2650STK 与 SimpleLink Wi-Fi Sensortag 套件不同。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能否尝试使用蓝光或 BLE Scanner 等第三方 BLE 查看器应用来测试手机是否能够看到设备? 您是否还可以共享发生此行为的手机版本、Android 版本和 SimpleLink Starter 应用程序版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的参与。 我会通知客户这件事、并会在收到详细信息后立即通知您。

    正确、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    谢谢你。 请查看以下详细信息:
    电话:三星 A23.
    Android 版本: Android 版本13.
    Sensor Tag 版本:SensorTag v5.14.0 (内部版本100)

    硬件工作正常。 客户可以使用 Microsoft 商店中提供的一些通用 Windows 应用程序 SensorTag Data acquisition 和 blessTag Lite 从 PC 连接到它。

    在手机上、可以在蓝牙菜单上看到该设备、但连接时出现错误、提示设备连接需要应用程序。 这款应用程序似乎无法正常工作。

    谢谢你。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650STK 可与  SimpleLink SensorTag 应用程序配合使用

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    若要从智能手机设备连接和查看 BLE 设备上的 GATT 表、必须使用专用应用程序。 您可以使用 Kel 提及的 GATT 表查看器应用、例如 SimpleLink 传感器标签应用或 BLE 扫描仪或 LightBlue 等第三方应用。 在大多数情况下、只需 通过智能手机上的蓝牙设置页面进行连接、就无法连接到 BLE 设备。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    Kel 和我的回复是否解决了您的问题? 我要将此主题标记为"目前已解决"、但如果仍然遇到任何问题、请回复此消息、它将重新打开您的主题。

    此致、

    1月