This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:用于双天线接口设计的单频带,硬件射频开关

Guru**** 2418030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1210549/cc1352p7-single-band-hardware-rf-switch-for-dual-antenna-interface-design

器件型号:CC1352P7

,团队:

您好! 我在使用射频芯片 CC1352P7设计产品时遇到以下问题:

1.用 CC1352P7设计一个产品,用+20dBm 输出超1G 频带,+14dBm 接收超1G 频带, 2.4G 频带不使用,

两个射频天线接口、一个用于传输信号、另一个用于接收信号。 您是否需要不使用射频开关?

2.如第一个问题所说,如果不使用 RF 开关,当发送20dBm 的信号时,接收通道可以接收发送的信号,

它是否会损坏接收通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我们仍然建议使用射频开关来避免两条路径之间的交互。 如果未使用2.4 GHz 路径(例如 Richwave 的 RTC6608OU)、则可以使用2端口交换机。
    2. 如果没有交换机、RX 端口仍然不会损坏。

    此致、

    扎克