我想实施一个超低功耗方案/关断、但我知道这将会破坏调试器、说实话、我发现如果我这么做、我花费大量的时间来将 XDS/器件重新显示在 CCS 中。 因此、我想知道何时连接了调试器(/running?) 因此我不会中断它。
在所有位置中、ChatGPT 让我读取"器件标识"(DEV_ID)寄存器的第31位、该位位于存储器地址0x50001200、但这不起作用、也没有记录。 是否有方法可以在不实施单独的"调试"GPIO 的情况下执行此操作、以便知道我是在调试环境还是已部署环境中?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想实施一个超低功耗方案/关断、但我知道这将会破坏调试器、说实话、我发现如果我这么做、我花费大量的时间来将 XDS/器件重新显示在 CCS 中。 因此、我想知道何时连接了调试器(/running?) 因此我不会中断它。
在所有位置中、ChatGPT 让我读取"器件标识"(DEV_ID)寄存器的第31位、该位位于存储器地址0x50001200、但这不起作用、也没有记录。 是否有方法可以在不实施单独的"调试"GPIO 的情况下执行此操作、以便知道我是在调试环境还是已部署环境中?
您好、Matt、
您可以参考 TRM 和 CPU 域寄存器说明。 ChatGPT 可能 从 FCFG1引用了0x50001318的 ICEPICK_DEVICE_ID 或0x50001294的 USER_ID、但这不会提供有关 JTAG 状态的任何详细信息。 从 TRM 的第7.8.3.4节 来看、从 AON_PMCTL 模块中监控 PWRSTAT 寄存器的 JTAG_PD_ON 位会很有价值。
此致、
Ryan