This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:蓝牙论坛

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1207995/cc2564c-bluetooth-forum

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好、TI!

项目背景。

连接到两部电话的音频设备。  

在电话-1中将有 BT+ BLE (配置文件 HFP、A2DP、AVRCP、BLE-Peripheral)。

在电话2中、将仅使用 BT (HFP)

至手机1 CC2564C 作为主器件连接。

到手机2 CC2564C 可以具有主/从角色。

问题:

如果 BT 已经是主设备、CC2564c 是否会成为主设备?

如果没有、是否有任何在 BLE 中切换角色的配置?

我们尝试这样做是为了使连接更加稳定。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎发布了此问题两次。 我们已经将第一个主题分配 给了我们的一位蓝牙专家 、您可以参考该主题获取他们的答案。  

    此致、

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    在这种情况下、发起连接的任何器件都是主器件。 连接后、假设主器件允许角色切换(无论是 CC2564还是其他器件)、您可以 使用 HCIAPI.h 中的以下功能从 CC2564发送开关角色请求

    HCI_Switch_Role (unsigned int BluetoothStackIDBD_ADDR_t BD_ADDR、Byt_t RoleByt_t * StatusResult);

    如果您需要参考、可以在 STM32 HFP 和 A3DP_SNK 演示等一些演示中调用此函数。