This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在 sppdemo 配置文件中无密码的器件配对

Guru**** 2542720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1205726/cc2564moda-how-to-pair-the-device-without-passcode-in-sppdemo-profile

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在使用 SDK 中的 cc2564moda、我正在使用 SPPDEMO 配置文件、因此我想要在不使用密码的情况下实现配对。 是否可能意味着请告诉我如何实施。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jansi、我已经在与您合作处理另一个主题、您可以在此处或在该 TT 中发布请求的日志。

    要在撰写论坛回复时上载日志: 单击"插入">"图像/视频/文件"、"上载"以选择日志、然后单击"确定"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    这个线程是不同的、这个也是不同的。 在这个主题中、我询问在 sppdemo 中能否在无密码的情况下对器件进行配对  

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jansi,您可以尝试此主题中建议的解决方案吗: CC2564:配对-无密码-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛 ,让我知道结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的谢谢 Daniel、但我得到了这个论坛链接 TI 网站、而且我也尝试了这个方法、它对演示代码来说很有效、但对我的自定义代码来说不起作用。  

    2.也请帮助我如何检查密码是否加密在我的自定义代码中。 我不知道如何检查这一点,所以我在寻求你的帮助。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jansi:

    1.要在您的代码中确认、您正在更新 RemoteIOCapability 和 MTM 值、这些值随后在 GAP_Event_Callback 中调用? 然后、您会打电话  

    GAP_SET_Pairability_Mode (BluetoothStackID、pmPairableMode);要将其设置为 Secure Simple Pairing?
     
    2.您好,Jansi,除非您设计了显性,否则代码中的密码不会加密。 否则、低层将通过无线蓝牙消息加密进行处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daniel。

    #define DEFAULT_IO_CAPABILITY (icNoInputNoOutput)  

    #define DEFAULT_MITM_PROTECTION (假)

    我已经更新了上面的两个值、也就是这两个值。

    您能否告诉我  RemoteIOCapability 和 MITM 需要更新的值是什么?

    GAP_SET_Pairability_Mode (BluetoothStackID、pmPairableMode);其中我必须在 SetPairablity 下调用此函数、或在 GAP_EVENT_CALLBACK 函数下调用此函数、请告诉我。 另外、请帮助解决这个问题、因为我在过去2周内感到震惊。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jansi、您好、我理解您的沮丧、说您已确认演示代码适用于您的设置、因此最好的解决方案是模仿演示代码。 在堆栈初始化之后的任何时候都可以调用 SET_Pairability 函数、以便进一步诊断在哪里可能需要正确的日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我无法收集日志、它显示"Log 0/0"、"Nothing is showing in my log window (日志窗口中没有显示任何内容)。 Daniel 请给我一些其他的建议来解决这个问题。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jansi、对于您对演示代码或 HCI 日志所做的更改没有任何整体见解、这些日志指示将哪些消息发送到 CC2564、我很难向您提供进一步建议。  

    我明白这不是你想要的答案,但我不能提供任何更多的帮助比我已经没有额外的信息,否则我是在黑暗中熏蒸。 由于此演示使用无密码配对功能构建、因此遵循其程序流程是解决问题的最佳选择。