This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:射频部分中1pF 电容器的用例、可以更改为0.5pF

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201252/cc2640r2f-q1-use-case-of-1pf-capacitor-in-rf-section-can-it-be-change-to-0-5pf

器件型号:CC2640R2F-Q1

 我们已在蓝牙的天线射频部分安装了不同容值的电容器、这些电容器放置在三个标有红色圆圈(C31、C253和 C252)的位置、而非我们常规生产中的1pico farad (某些数量)、请参阅以下快照以了解位置。

 

因此、您可以建议使用此电容值0.5pF 而不是1po farad 的风险、以及此电路的这些电容计算方法。

提前感谢、始终提供支持。

谢谢

阳光明媚的 Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我不建议更改平衡-非平衡变压器(C252、C31)或滤波器(C253)中的值。 这些值是根据验证过程中的仿真和测量选择的、没有简单的计算来确定它们应该是什么值。 平衡-非平衡变压器或滤波器的变化可能会导致发射功率降低、灵敏度降低以及监管合规性问题。  

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    您能回答以下问题吗:-

    • 如何计算这些值。
    • 我们需要通过哪种测试来判断影响。
    • 会对正极侧或负极侧产生影响。
    • 布局参数还将涉及这些值的计算?

    谢谢  

    阳光明媚的 Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    判断问题的影响并不容易。 我下周再见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    平衡-非平衡变压器是一种标准 LC 平衡-非平衡变压器、您可以使用 http://leleivre.com/rf_lcbalun.html 进行计算

    要检查影响、您应该比较输出功率 和频谱以及 EMI。 我预计会对负面影响。

    当然、布局也会对元件值产生影响。

    我们的参考元件值是结合我们的参考设计/布局定义的!

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josef、

    您能否说明 按照以下计算器图像来计算电容器和电感器值时采用了 Zblance 和 Zunblaced 值。

    谢谢 Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您可以使用本文档第29页中 CC26xx 的不平衡阻抗值。  https://www.ti.com/lit/swra640

    平衡值为50欧姆。 这样 、您就可以获得平衡-非平衡变压器元件。  

    将频率设置为2.4GHz。

    此致