This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:传感器控制器 Linux CLI

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1206799/cc2640r2f-sensor-controller-linux-cli

器件型号:CC2640R2F

我们有一个使用 Sensor Controller Studio Linux CLI 的流水线、与 OUT Linux CLI 工具相比、Windows 版本的补丁创建了不同(且对我们来说功能正常)的输出、我们可以在哪里下载这些补丁?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我会与 SCS 开发团队进行核实、并在24小时内给出回复。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照本指南 手动安装补丁

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这只适用于窗户吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适用于 Windows 和 Linux。  诀窍在于、在 /sensor_controller_studio _ cli_2_9_0_208/sensor_controller_studio / bin 文件夹中、输入"./sensor_controller_studio _ cli -pr DirUserPatchesBase"后、您会发现需要在默认的"<$home>/Documents/Texas Instruments/Sensor Controller Studio/补丁"下安装补丁。  如果要更改此设置、可以使用".sensor_controller_studio _cli -pw "DirUserPatchesBas= "之后再创建目录文件夹本身。  然后将所有 sensor_controller_studio _补丁_archive 内容(2_9_0文件夹、upd_info.xml 等)直接放入该新文件夹。  输入"./sensor_controller_studio --version"后、您应该会找到补丁所在的位置。  下面是我的示例:

    a0274016local@uda0274016:~/sensor_controller_studio_cli_2_9_0_208/sensor_controller_studio/bin$ ./sensor_controller_studio_cli -pw "DirUserPatchesBase=/home/a0274016local/Texas Instruments"
    a0274016local@uda0274016:~/sensor_controller_studio_cli_2_9_0_208/sensor_controller_studio/bin$ ./sensor_controller_studio_cli -pr DirUserPatchesBase
    /home/a0274016local/Texas Instruments
    # IN BETWEEN THESE COMMANDS IS WHEN THE "Texas Instruments" FOLDER IS CREATED
    a0274016local@uda0274016:~/sensor_controller_studio_cli_2_9_0_208/sensor_controller_studio/bin$ ./sensor_controller_studio_cli --version
    VERSION: 2.9.0.208
    PATCHES: 1, 2 and 3
    


    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢