主题中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试过 多角色示例,并有以下查询:
1)多角色是否支持 SNP 架构?
2)我们有与主机通信的要求。 即 CC2640R2芯片也需要向主机发送和接收数据。 因此这是我们考虑 SNP 的主要原因,以便我们可以 在主机中开发商业智能并使用固件,只是处理 BT 部件。 如果 多角色示例 支持 SNP,那么 IPC 机制是什么(我们要求将 CC2640R2 从移动客户端接收到的数据发送到主机,并将主机提供给 CC2640R2的数据发送到 移动客户端 ) 与主机通信的 API 吗? 是否有支持这种通信的例子?
此致、
苏曼特 N
尊敬的 Sumanth:
我相信您的最佳选择是使用主机测试、它允许您使用 UART 线向 BLE 器件发送 HCI 命令。 我们有一个使用 TI 的 BTool 应用的很好示例。 (任务2)
您将需要在 MCU/CPU 上创建自己的应用代码、以便将 UART 命令发送到我们的器件、但很遗憾、btool 不是开源的。
但您将能够通过外部主机使用 HCI 命令来完全控制器件。
此致、
Rogelio
尊敬的 Sumanth:
因此、我们最好的主机代码示例是 SNP 自述文件中提到的 simplelink 蓝牙插件
https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN
我建议尝试 simple_application_proccesor 示例或 simple_ap。
将其下载好。 请务必查看文档下的用户指南。
此致、
Rogelio