This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:缺少 SS1BTDIS.lib

Guru**** 2768155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1204939/cc2564cmsp432btblesw-ss1btdis-lib-missing

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW

您好!

CC2564CMSP432BTBLESW-v5.1.1.0-Setup.exe 版本中的所有低功耗蓝牙示例均未链接、并且会显示以下错误:

error #10008-D: cannot find file "SS1BTDIS.lib"

例如、PXP 演示尝试链接以下所有库:-lSS1BTDIS.lib -lSS1BTGAP.lib -lSS1BTGAT.lib -lSS1BTIAS.lib -lSS1BTLLS.lib -lSS1BTTPS.lib

快速浏览我的安装目录、可以发现 SS1BTGAP.lib 位于 c:\ti\Connectivity\CC256X BT\CC256x MSP432 Bluetopia SDK\v5.1.0\Bluetopia\profiles\lib\ccs\SS1BTGap.lib、SS1BTLLS.lib 位于 c:\ti\LS\CC256X BT\CC256X BT\CC256x\CC3\Bluetopia\profile.lib 中 \lib\ccs 子目录中。

但是、dis\目录仅包含一个 include\目录、但没有.lib 文件所在的 lib\目录。

那么、问题是:该版本中是否缺少该库、或者还有其他问题吗?

我试图下载旧版本的驱动程序包以验证此情况、但不幸的是、我找不到旧版本。