This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564:配对-无密码

Guru**** 2760415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1206644/cc2564moda-cc2564-pairing---no-passcode

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

大家好、是否有任何专有命令发送到 CC2564 以避免需要将器件与密码配对? (如果可能、我们希望在不键入任何内容的情况下对设备进行配对)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jansi:

    SDK 提供了进入 JustWorks 配对模式的正确命令。 对于蓝牙配对 、GAP_SET_Pairability_Mode 会更新在 GAP 回调中返回的 IOCapability、如 SPPDemo 中所示。 同样,如果您尝试通过 BLE 进行连接,请参阅 所提供的 SPPLE 演示中的 ChangeLEPairingParameters ()和相关函数。  

    这个解决方案可在两个演示中工作、并且应该在您的定制代码中工作、前提是您已经将代码结构和相关代码段移动到您自己的代码结构中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Daniel。

    您能帮助我如何更新这些值、以及我必须在哪里调用 GAP_SET_Pairability 函数吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jansi、您好、更新值取决于您如何构建代码、请参考 SDK 中提供的演示。 对于 GAP_SET_Pairability 函数、您应在堆栈初始化后调用此函数、然后再尝试对其进行配对。