This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何在 BLE5中打开/关闭射频电路?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1206000/cc2652r-how-is-rf-circuit-turned-on-off-in-ble5

器件型号:CC2652R

您好!

我在尝试弄清楚射频电路的一些细节。  具体的一个是振荡器。  我在 TRM 中了解过 RFCORE_PD、但需要更多有关时序的详细信息。   

1. RF 接收器是否为中音接收器?  射频部件中有多少个振荡器?

2.振荡器在间隔时间内会不会掉电?

3.如果振荡器在间隔或者待机模式下掉电、振荡器需要多长时间才能斜坡上电发送/接收?

谢谢。

封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    1、RF 接收器使用混频器,不会使它成为本机。

    2.可以,整个射频内核可以在连接间隔内关闭。

    3.启动时间是由射频核心模块的总启动时间决定的。 我会与我的团队确认是否有此数据。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  请在空房情况下随时告知我。

    封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    和我的团队确认后发现使用的振荡器是48 MHz 晶体、其启动时间为200us。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!