This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:bluetootopia、如何响应 PIN 码? (PIN 码身份验证响应:身份验证未在进行中。)

Guru**** 2760165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1204356/cc2564moda-bluetopia-how-to-response-pin-code-pin-code-authentication-response-authentication-not-in-progress

器件型号:CC2564MODA

您好!

很多 Android 手机不支持简单的安全配对,所以我下载 sppdemo 与默认并运行它与服务器模式。当 Android 手机与套件配对时,我必须输入 PIN 码像0000 ,并控制台响应像:

PIN 码身份验证响应:身份验证未在进行中。  我的控制台中没有出现配对响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    字符密码[]="0000";
    parameter_t code={passcode、1};
    ParameterList_t 代码列表={1、{passcode、1}};

    然后在"Case aPINCodeRequest"下添加以下内容:

    PINCodeResponse (&codelist);

    我已实施上述代码来设置用于配对器件的密码。 但是代码对我来说是无效的、另外密码也不接受。 错误表明了这一点 "无法配对"... 请大家在这个问题上帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试不要使用 GAP_Event_Callback 来触发 PINCodeResponse

    当您获得事件时,使用它来触发 将调用   PINCodeResponse ()的另一个线程(例如使用消息队列)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    如何触发回叫功能、您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当对等器件尝试连接时、将收到该请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有得到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将参加什么活动? 我想您的第一 条消息是、您 在收到此事件时调用 PINCodeResponse。

    您能展示一下终端输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图是我所显示的终端输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要设置器件(请参阅  SetDiscoverabilityMode、 SetConnectabilityMode、SetPairabilityMode )以使其他器件能够查找并连接它。 然后(配对时)您将获得事件回调(密钥或 pincode 请求)、您应该在该位置触发相关响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 文档文件夹中的 BluetopiaCoreAPI.pdf -它提供了此方面的良好概述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    您能给我一些示例、如何将器件设置为 (SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode 、SetPairabilityMode )以使其他器件能够查找并连接到它吗?  以及触发相关响应(密钥或 pincode 请求)的位置。

    提前感谢、

    。