请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P7 在如下方案中、外设使用1.8V 与 VDD 总线供电是否真的很重要? 如果我读取正确、LaunchPad 会将外部闪存置于 VDD 之前(即铁氧体磁珠之前)总线上。 寻找任何见解。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在如下方案中、外设使用1.8V 与 VDD 总线供电是否真的很重要? 如果我读取正确、LaunchPad 会将外部闪存置于 VDD 之前(即铁氧体磁珠之前)总线上。 寻找任何见解。

您好、Matt、
要清除一些事项:
1.标记为"1.8V"的节点实际上是外部电源路径、在我们的参考设计中该路径称为"WMCU_VDD"、VDD 将是我们的 VDDS。 它们通常为3V 或3.3V。 此外、只使用一个引脚而不是同时使用两个引脚、这意味着如果您希望 LaunchPad 从外部供电、则选择 WMCU_VDD;如果您希望其通过 USB 从内部供电、则选择 VDDS。 请参见下图。

1.8V 电源电压通常不使用、因为它太接近欠压电压、即1.7V、如果电压未保持稳定、器件将不工作。
3.在 P10接头中,您可以使用跳线在外部或内部电源之间切换。 请参见下图。


如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
BUN