This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在 SPPDEMO 配置文件中设置器件名称和密码

Guru**** 2682385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1203854/cc2564moda-how-to-set-the-device-name-and-passcode-in-sppdemo-profile

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在我的项目中使用 CC2564MODA 蓝牙模块、来自 CC2564_Bluetopia Stack 我正在使用 SPPDEMO 配置文件、您能不能帮助我使用哪个功能来设置器件名称和密码。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jansi:

    我已将该职位分配给了我们的一位软件专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于名称:更新 APP_DEMO_NAME (使用 GAP_SET_LOCAL_Device_Name 进行更新 )。

    对于密钥:检查 内部使用的 PassKeyResponse 命令(和回调)  

    GAP_Authentication_Response ()以设置密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用过 GAP_Authentication_Response (),但我没有得到任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您获得密钥请求时、应使用它来响应对等器件的配对请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我仅在配对请求下使用该功能、但仍然没有获得结果。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过两个线程讨论同一个问题。

    现在我来结束这个演示。