This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:CC2340、FreeRTOS 链接问题

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1200874/re-cc2340-freertos-link-issues

你(们)好!  

 我尝试遵循 SimpleLink CC23xx SDK 简介—SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack 用户指南3.01.04.00文档 、立即设置环境。 但是、设置和构建示例代码时、我会看到很多错误。 我的 设置有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 FreeRTOS、似乎您未执行 CCS 配置步骤:

    您能试一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会按照 FreeRTOS 步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    我仍然认为 FreeRTOS 有问题。

    -您是否可以在文件夹 C:\ti\freertos-202104.00中仔细检查 FreeRTOS 是否已安装到您的计算机上?

    -您可以检查编译问题是否会影响其他工程吗?

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.有,FreeRTOS 安装在文件夹中。

    2.我无法构建任何示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到我的设置有一个小差异:

    请注意、我的 FreeRTOS 安装在 C:\ti\FreeRTOS 中 垂直 202104.00 (您的位于 C:\ti\FreeRTOS-202104.00)

    您能否验证您输入的路径是否正确?

    如果是、您可以尝试将"-"替换为"v"、以便我们确定问题不是由该问题引起的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的团队告诉我、我需要重新编程为默认 CCFG、是否可以知道可以在哪里找到默认 CCFG 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认最初讨论的问题已得到解决?

    是否可以知道在哪里可以找到默认 CCFG 文件?

    您可以参考快速入门指南、并遵循讨论"刷写空白器件"一节的内容。 请注意、此问题与初始主题无关、如果需要更多详细信息、请打开新主题。

    此致、