This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:作为主从集成从器件、始终处于断开状态。

Guru**** 2617025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1204835/cc2640r2f-as-a-master-slave-integrated-slave-device-is-always-disconnected

器件型号:CC2640R2F

大家好、

以下是客户的请求:

客户 使用 CC2640R2F 芯片、并运行 示例 multi_role。 主器件调用 bool MR_doScan (uint8_t index)来扫描从器件、然后调用 bool MR_doConnect (uint8_t index)。 连接成功后、关闭扫描。  两到三分钟后、从器件断开连接。  但他使用手机连接到从设备、它不会丢失。  客户只需添加扫描连接。 如何解决与器件断开连接的问题?

更重要的是,他改变了另一种方法,首先用手机连接主-从设备,然后打开扫描,主动连接到从设备,这一次它不会被丢弃。  但当手机自动断开连接后,它就不能再连接了。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否指定此处使用的 SDK 版本和堆栈?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    SDK 版本为  simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02。

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能问客户 MR_doscan ()和 MR_doconnect ()的职能是什么吗?

    此致、

    Rogelio