This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合"g"和"h"FCC 第15.247部分的要求

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1202857/compliance-with-section-g-and-h-fcc-part-15-247

器件型号:CC2564CRVMR

您能否向我提供 CC2564C 芯片符合部分要求的证书 "G" "H" 符合 FCC 第15.247部分的要求?

我们的文档 (FCC 测试报告)中未提及这两部分。

谢谢!

此致。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我想澄清一下、这是您提到的两部分吗?

    (g)跳频扩频系统不需要在每次传输期间采用所有可用的跳频信道。 但是、如果发送器收到连续数据(或信息)流、则由发送器和接收器组成的系统设计必须符合本节中的所有法规。 此外、采用短传输突发的系统必须符合跳频系统的定义、并且必须在本节中指定的最小跳频信道上分配其传输。

    (h)在跳频展频系统中融入智能、使系统能够识别频段内的其他用户、以便其单独选择和调整其跳频集、以避免在被占用信道上进行跳频。 不允许以任何其他方式协调跳频系统、以避免多个发射器同时占用各个跳频。

    注意:展频系统在不干扰的基础上与支持关键政府要求的系统共享这些频段、这些频段的使用已分配给这些频段、仅对根据本章第18部分规定运行的 ISM 设备具有辅助能力。 这些政府系统中的许多系统都是机载无线电定位系统,可发射高 EIRP,从而对其他用户造成干扰。 此外、研究展频干扰对美国政府在902-928MHz 频段中运行的影响可能需要降低展频运行所允许的功率限值。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子

    是的、我们参考这两部分。

    我们无法找到 认证机构提供的这两个要点的合规性参考。

    谢谢!

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    关于第(g)和(h)节、这些是属于蓝牙规范的隐式要求、而不是报告中可以明确显示的测试参数。 这些要求说明了我们可以和不能做的关于 BT 遵循的跳频的事情、我们遵守了这些要求。

    如果您的问题得到了解答、或者您正在寻找特定的解决方案、请告诉我。

    此致、

    BUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、包子  

    我们需要说明我们如何满足这两点要求。

    我们知道这是一份机密文件、我们不会共享、但对于 FCC 来说是强制性的。

    此致、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您与我们联系。 问题不在于有一份我们无法共享的机密文档。

    如 Bun 所述、该器件通过满足 BT 规范符合这些要求。 这是器件的设计/使用隐含的要求。  您可以参考 器件的 BT SIG 认证。 声明 ID 为: D057248

    不过、我们没有其他认证文档。

    此致、

    Ben M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="146354" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1202857/compliance-with-section-g-and-h-fcc-part-15-247/4540537 #4540537"] [/报价]

    尊敬的 Benjamin:

     认证机构要求我们进行以下解密:

    "为了满足 FCC 第15.247a)、g)和 h)部分要求、需要更新运行说明、以详细说明蓝牙运行如何满足这些要求。  例如、我希望看到如下所示的内容:

     

    该蓝牙设备已经过测试、我们确认以下情况:

    • 跳频序列是假随机的
    • 所有通道的平均使用量相等(15.247a)
    • 接收器输入带宽等于发送带宽(15.247a)
    • 接收器按照发送信号的顺序进行跳频

     

    根据15.247 (g):当发送器配备连续数据系统时、系统设计符合第15.247节中的所有规定。 <如果设备使用所有跳频信道或减少信道(最少),则可以在此处添加该信息>

    根据15.247 (h):EUT 不会与其他跳频系统协调其信道选择/跳频序列、以避免多个发送器同时占用各个跳频。"

    德克萨斯可以确认我们可以向认证机构声明这些要点吗?

    您能否给我们提供有关突出显示的器件的更多详细信息?

    谢谢!

    此致、

    Andrea