This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何测试编码 PHY S8接收

Guru**** 2613265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1202622/cc2640r2f-how-to-test-coded-phy-s8-receiving

器件型号:CC2640R2F

您好!

客户请参阅"如何使用您的蓝牙产品执行射频无线电测试"以执行射频测试。 客户使用 HCI_LE_ReceiverTest 接收测试。 接收完成的 HCI_LE_ReceiverTest 时有多个数据包。 客户希望测试编码的 PHY S8。 但 HCI_LE_ReceiverTest 无法使用编码 PHY S8进行测试。 根据 E2E 中的建议、客户使用 HCIExt_EnhancedModemTestRxCmd。 但接收完成 HCIExt_EnhancedModemTestRxCmd 时没有多少个数据包。 您对此要求有何建议吗?

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    我担心 HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd ()会将器件设置为传输连续的音调,而不是某些低功耗蓝牙测试数据包。

    通常、HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd ()命令与射频分析仪或 SmartRF Studio 一起用作接收器。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    您是否意味着无法使用低功耗蓝牙测试数据包测试编码 PHY S8?

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    我不确定是否理解你在这里的目标。 您能否提供详细信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我来详细解释一下。 客户希望针对射频接收器执行 PER 测试。 因此、他使用  HCI_LE_ReceiverTest 进行测试。 他可以知道什么是 PER IN 射频接收器。 但 HCI_LE_ReceiverTest 仅在1M PHY 中进行测试。 他希望按编码的 PHY S8执行 PER。 如您所说 、HCIExt_EnhancedModemTestRxCmd 接收的是连续音调、而不是低功耗蓝牙测试数据包。 是否有任何方法可以根据对编码的 PHY S8进行测试?

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    是否考虑过使用 SmartRF Studio? (www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO)

    SmartRF Studio 可以为任何受支持的 PHY 的 PER 测试设置无线电。

    此致、