This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:TI 闪存工具允许刷写 CC2640、CC2620、CC13252P 和 CC1310F128

Guru**** 2384010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2640R2F, CC2640, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197548/cc2640r2f-ti-flash-tool-allow-to-flash-cc2640-cc2620-cc13252p-and-cc1310f128

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640、CC2620、 UNIFLASH
我已经为 CC2640R2F 编写了一个代码、但当我选择任何其他目标器件(正确的器件是 CC2640R2F)(例如 CC2640、CC2620、CC13252P 和 CC1310F128)时、
TI 闪存工具固件下载提示也"成功"。
TI 闪存工具允许它们刷写以上所有我主要关心的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您正在使用的闪存工具? 这种情况发生在闪存编程器2中还是在 Uniflash 中?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程器2中发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。 我希望能够识别该器件、或者至少能够显示 ID。 能否指定如何连接到设备? 您的器件是在定制电路板上还是在 LaunchPad 上?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件已连接到定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 您是否正在使用 XDS110将电路板连接到 PC? 您可以分享设置的图片吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、
    我正在使用我的 BLE 模块供应商板进行刷写、我对此没有详细信息。 我的问题是、如果该工具允许刷写任何其他控制器、设置有多重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求的主要原因是、当连接至闪存编程器2时、此器件应该在如下所示的已连接器件部分中被识别:

    我可以看到您提到的行为、能够用另一个电路板的映像刷写电路板、但不应这样做。 用户只能刷写识别出的电路板以外的同一电路板的图像。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    请查看已连接设备的下图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来很好。 我要确保始终刷写为在 Flash Programmer 2中标识的器件编译的映像。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 何时才能提供解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 JTAG 角度来看、我们只需将字节写入所连接器件的闪存。 因此从闪存写入的角度而言、操作正在正确执行。 执行刷写的过程(由单个人手动或使用脚本自动执行)负责确保为连接的器件编译提供的映像。 闪存编程器2工具不会从十六进制文件中提取任何信息来验证器件类型。

     如果需要、可以使用 Uniflash 命令行创建一些脚本、以检查在使用已知映像刷写器件之前连接的器件类型。

    此致、

    1月