This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何获取 TX 定位点和 RX 时间戳

Guru**** 2391465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201059/cc2652r-how-to-get-timestamp-for-both-tx-anchor-point-and-rx-timestamp

器件型号:CC2652R

您好!

SDK doc 指定了通过 连接事件回调获取锚点时间戳的方式。  但我在 SDK 文档的 RX 时间戳上找不到任何由 TRM In 25 Radio - 25.6 BLE 25.7数据处理指定的内容。  有人可以帮助我回答以下问题吗?

如何 在 SDK BLE5STACK 中生成 TX 锚点时间戳?

2.如何获取 TRM 无线电 BLE 部分中所示的 RX 时间戳?

3.如何使用 SDK 中的 TRM Radio BLE 部分中的命令?  或者、如何通过 SDK 实施连接 TRM 信息?

谢谢。

封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您与我们联系。 我们将调查您的问题并回复您。 同时、我要参阅  用户指南中的连接事件回调部分。 本节介绍了可以从最近的连接事件中提取的所有信息。 例如,在  SimplePeripheral_processConnEvt ()函数中, pReport 参数可用于提取最近连接的定位点。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我已经阅读了 SDK 文档并尝试了 TX 锚定。  由于我确实需要 RX 的时间戳、您能帮助我来了解一下吗?  我想一定有一定的余地去做、因为 TRM 中介绍了它。

    谢谢。

    封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    首先、使用低功耗蓝牙堆栈时、不建议访问硬件或射频驱动程序。 所以、我认为您无法使用 TRM 中的工具。

    现在、我想请问您的设备是使用哪种角色(中央设备还是外围设备)运行的? 假设您作为外设运行、"锚点"确实与接收窗口相对应(因为外设在启动与接收的连接事件时)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    请参见 TRM 中有关 BLE 的部分、 表25-114。 通用 RX 命令。  毕竟、我对查找飞行时间感兴趣。  听起来该时间戳可以将中央 TX 固定为锚定、将外设的 RX 固定为锚定。  有什么方法可以同时获得和 ToF 吗?

    谢谢。

    封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    飞行时间(ToF)需要高度精确的时序。 利用堆栈提供的锚点时间戳可获取的计时可能不够准确、无法供您使用。

    我建议您在没有 BLEStack 的情况下直接使用射频驱动器运行评估。

    如需使用射频驱动器获得更多支持、我恳请您打开一个单独的线程、以便能够咨询合适的专家。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ight (ToF)需要高度精确的计时。 利用堆栈提供的锚点时间戳可以获得的时间可能不准确 enou

    感谢您的分享!  在结束该主题之前、是否有有关如何在同一项目中使用 BLEStack 和射频驱动器的文档?

    谢谢。

    封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于如何在同一个项目中使用 BLEStack 和 RF 驱动器的文档?

    您可能需要查看"DMM"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!