This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何在多角色示例中将 LE Secure Connection 添加为中心角色。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190645/cc2652r-how-to-add-le-secure-connection-as-central-role-in-the-multi-role-example

器件型号:CC2652R
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好、专家:

我们正在使用具有以下开发环境的 CC2642-Q1进行开发

SDK : simplelink 6.30.10.

CCS 12.1

示例:多角色

该器件需要以 LE 安全连接(LESC)功能作为中央角色。

但是,你所提供的指南缺乏对 LESC 核心作用的解释。

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_5_30_00_00/modules/ble5stack/ble_02_security/ble_02_sec_funds.html#le-legacy-vs-le-secure-connections-pairing

我们回顾了 simple_central 示例、但发现它很难理解。

我们需要一个直观的 LESC 示例或详细的键合程序示例。


您可以提供帮助吗?

谢谢

罗宾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我们的器件默认启用了 Secure Connections。

    我不确定我是否理解 LESC (在配对过程中)的核心作用是什么? 如果在您发布的 SimpleLink Academy 链接中找到了分步过程。

    只需确保按 LE Secure Connections (LE 安全连接)选项卡

     (选择时为灰色)

     我还建议阅读   BLE5用户指南中的 GAP Bond Manager 和 LE Secure Connections 指南

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AORV2P9xKyaQCr.Dunw8Rg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    如果您在阅读完本文档后有更多具体问题、请告诉我。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们面临下面的问题。

    对等设备是北欧产品、使用 Le Lagacy 连接。

    1.我们使用 LESC。 但是、如果在绑定成功后关闭和打开对等设备、则无法重新连接。

    2.中心设备硬件复位后,可以重新连接。

    3.此时对等设备发送了直接广播,但中央设备没有收到。

    4.我猜可能是 SysConfig 的设置有问题。 请查看随附的 sysconfige2e.ti.com/.../3513.multi_5F00_role.zip 文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    如果对等器件不支持 LE Secure Connection、则 TI 器件也不会使用 LE Secure Connection、但器件之间会有传统连接。

    如果有、您对 multi_role 示例做了哪些更改?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    我们为 multirole 添加了 LESC、并为自动重新连接添加了以下信息。

    对等器件支持 LESC 并在绑定后传输直接广播消息。  

    但是、在多角色器件中不会接收到信号。

    请帮我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    您能告诉我函数倒转数据()和 core_ble_cent_connect ()有什么作用吗?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:
    我是一家名为"TUNEIT"的公司的 Chae、该公司是最终客户。

    您请求的代码如下所示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin 和 Gum 先生、

    如果使用我们的多角色示例、则无需添加额外的代码进行重新连接、因为只要在 SysConfig 中设置正确、GAP 频段管理器就会处理该问题。 已尝试使用未经修改的版本、并查看是否保存了绑定。 确保在 SysConfig 中设置了以下内容。

    我们希望安全连接得到支持、甚至是在您不想执行任何旧配对的情况下。 另外、确保已选中联结标记。

    此致、

    Rogelio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD  

    我们已经选中了多角色的 LESC。

    但是、我们发现没有接收直接广播消息。  

    请告诉我如何接收直接广告 MSG。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟延长以及由此可能造成的任何不便、我深表歉意。 是否仍存在发现的问题? 如果是这样,我想后退一步,确保我们没有错过任何东西。 您是否可以尝试使用两个 CC26X2开发板、将一个设置为中央、另一个设置为外设并尝试通过安全连接进行连接? 您能否检查此连接是否成功以及器件的行为是否符合预期?

    此致、

    1月