This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:ADC 值并不对应于引脚上的电压电平

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1201973/cc2540-the-adc-value-does-not-corresponds-to-the-voltage-level-at-pins

器件型号:CC2540

我正在使用 CC2540的 ADC (12位)、vref 为3.3、用于在输入引脚上测量电压。 电压值为3.164V、但生成的代码为1186、这与输入电压值不对应(考虑到 ENOB=11)。 我还验证了 AVDD 值、它在3.29v 上保持稳定。 可能是什么原因? 我正在使用 IAR 工作平台调试器在以下代码中查看 ADC 值:

int16 adc7_result;
HalAdcSetReference (HAL_ADC_REF_AVDD);
adc7_result= HalAdcRead (HAL_ADC_CHN_AIN7、HAL_ADC_Resolution _12);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步调查、我发现 ADC 内部输入电阻为197k 欧姆、输入信号电路也具有=100k 欧姆的串联电阻、因此采用分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suleman:

    感谢您快速回复您的问题、并提供解决方案。

    此致、
    Ryan