This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何利用 BTool 对 S8 (125K)执行射频 Rx 测试

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199437/cc2640r2f-how-to-perform-rf-rx-test-for-s8-125k-by-btool

器件型号:CC2640R2F

您好!

客户希望利用 BTool 对 S8 (125K)执行 CC2640R2F RF Rx 测试。 我发现 BTool 可以选择 CODED_PHY、但无法选择 S2或 S8、如下图所示。 您能告诉我如何选择 S8进行 RF Rx 测试吗? 谢谢。

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    恐怕您正在使用的 HCI 命令是一个蓝牙定义命令(请参阅蓝牙核心规范版本5.3 |第4卷、E 部分、7.8.28)、其 PHY 参数定义如下:

    因此、不能使用此命令设置 LE 编码 PHY (S2或 S8)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    您能否指导我设置 BLE 以在 S8编码 PHY 中测试 RF Rx 的过程是什么?

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您确切要测试的内容。

    例如、您可以使用 HCI_LE_SetPhy 来选择用于连接的 PHY (请参阅蓝牙核心规范版本5.3 |第4卷、E 部分、7.8.49)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    客户希望执行 RF RX 测试并将 RF PHY 设置为 S8模式。 您是说客户可以首先通过 HCI_LE_SetPhy 对其进行设置、然后使用 HCI_LE_ReceiverTest 进行测试吗?

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HCI_LE_SetPhy 允许为连接设置 PHY。

    您可以考虑使用调制解调器测试命令(例如 HCI_EXT_EnhancedModemTestTxCmd)使用 LE 编码的 PHY S8进行发送/接收。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    客户有关于使用 HCI_EXT_EnhancedModemTestRxCmd 通过 LE 编码 PHY S8进行接收的问题。 如下图所示、HCI_LE_ReceiverTest 接收到的数据包的数量表明接收是否正确。 HCI_EXT_EnhancedModemTestRxCmd 或 HCI_EXT_EndModemTestCmd 似乎没有这种信息。 是否有任何方法可以识别 LE 编码 PHY S8接收是否正确?

    杰弗里