This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:SO# 911401 -温度传感器不报告任何内容...

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1200952/cc2650stk-so-911401---the-temperature-sensor-does-not-report-anything

器件型号:CC2650STK

您好!

您能否就我们出售给他的开发套件的客户问题提供建议?

客户提供了以下描述:

----------------

我昨天收到了交车。
今天、我已将 CC2650STK 投入运行。
这样、我发现有一个传感器没有报告。
具体来说、温度传感器不显示任何内容。 (环境温度数据)。 这对我来说是最重要的部分。  

我立即查看它在电路板上的位置:

在我看到的原理图中、这个是 U4。 (不得不说、TI 提供了详尽的文档):

它应在此处安装:

但是、交付的器件中缺少此项:

这是显微镜的照片:组件根本不存在。

您能否告知一下这只是主板的缺陷、或者这可能是也可能影响其他主板的任何问题、或者根据主板版本可能是有意更改?

我们发运的电路板来自批号 02142017I2, DC 1809 PO#:  029-SV891

非常感谢。
此致
Adnan