This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:测试天线端口的要求

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1200653/cc2640r2f-requirement-for-test-antenna-port

器件型号:CC2640R2F

您好!

我有一个使用 CC2640R2F 的设计、我提出了需要在生产中使用天线测试端口的问题。

是否要求连接器具有焊盘以接入射频馈线?


感谢您的帮助


基于蓝牙芯片天线的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    没有生产、它只是让在开发过程中进行测量变得容易得多。 这就是为什么我们总是建议挂钩到位、至少在原型阶段。 如果不想包含连接器或封装、您可以随时剥离阻焊层并在任何容易的地方用尾纤敲入。

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    太棒了! 谢谢你的信息,这有助于很多。

    Rick