This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:can't program

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1229665/cc2640-can-t-program

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

闪存编程器编程时无法识别 CC2640。 你有意见吗? 我的客户如何查看器件是否损坏。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    显示了什么具体的错误消息?  客户是否能够通过 Uniflash 或 CCS/IAR 访问器件并对其进行编程?  他们是否能够对任何其他电路板或器件进行编程?

    此致、
    Ryan