This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:不确定 UART 引脚

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1229441/cc2651r3-unsure-of-uart-pins

器件型号:CC2651R3

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我正在使用 CC2651R3SIPA 模块设计电路板。 我尝试使用 UART 引脚进行引导加载。 但是、开发套件的参考设计和技术参考手册中关于 CC2651R UART 引脚的信息存在冲突。

在技术参考手册中、我们有下表、其中相关引脚标记为 DIO2和 DIO3

不过、在本参考设计中、它们对同一芯片使用不同的引脚

请作出一些澄清。

此外、什么是带有上拉电阻器的输入? 它们是指内部上拉电阻器还是我必须添加到原理图中的外部电阻器?

感谢您的支持。

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    CC2651R3SIPA 上的外设具有高度灵活的多路复用选项、可输出到任何 DIO 引脚。  表10-2涉及使用基于 ROM 的引导加载程序时的引脚配置。 在 LaunchPad 上、我们不依赖于 ROM 引导加载程序功能、因此使用了其他引脚、在本例中、用于 UART 的 DIO12和 DIO13。 我不知道这么做的历史原因。 在我们的其他 LaunchPad 设计中、通常使用引导加载程序 UART 引脚。 如果您确实想在设计中使用基于 ROM 的引导加载程序、则需要确保提供相应的引脚。

    表中的"上拉输入"是指引脚配置。 该引脚配置为输入并启用内部上拉。 有关器件引脚多路复用功能的更多信息、请参阅技术参考手册的第13章。

    -Jake