This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:打破了运行时对象查看器

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225780/cc2642r-broke-the-runtime-object-viewer

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC1352P7SYSBIOS

在项目的某些时候、我丢失了 ROV。  
可能是当我从 cc1352P7更改为 cc1352P1F3时。 不太确定。  

这在很久以前效果很好。  
我还尝试了使用 J Link 与 XDS110、但这两者都不起作用。  
还有其他想法要问吗?  

e2e.ti.com/.../evt_5F00_ti_5F00_sysbios_5F00_config.ce2e.ti.com/.../evt_5F00_ti_5F00_sysbios_5F00_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当您更改 SDK/CCS 版本或迁移到其他器件项目时、是否会发生故障?   是否有您参考的 TI 示例?如果重新安装或升级 CCS、ROV 是否会恢复?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用诸如 rfDiagnostics 的 TI 示例项目、ROV 有效。 CCS 似乎充满希望。  
    它似乎特定于我的项目。  

    我最初从 p7-1中开始使用 rfSynchronizedPacket 示例、然后切换到 p1f3。  
    我不确定它是否在我更换器件时损坏了。  
    我一直没有使用它,当然,直到我需要它来诊断一个硬故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将 rfDiagnostics_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 工程复制到一个新文件夹中。  
    删除了源文件和 syscfg
    添加了我的源文件和 syscfg
    已运行调试器、现在我可以在新项目中使用 ROV。  

    非常奇怪。 但我想我可以将其清理干净、然后继续使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我复制了.project、.cproject 和.ccsproject、现在在我的原始项目上尝试 ROV 时出现此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对不起、出现延迟、但您是否可以通过某种方式向我发送该项目的 zip 文件?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Arthur、  


    我采用了一个全新的示例项目、并将我的文件移到其中。  
    ROV 工作正常。  

    如果您有好奇心、我可以给您发送一个旧项目。